This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:如果 TI 在其系列中拥有与此过时版本密切相关的部分、则尝试撤消检查

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573914/xio3130-trying-to-undwerstand-if-ti-has-a-close-part-in-their-family-to-this-obsolete-version

部件号:XIO3130


工具/软件:

电路板制造商延迟通知我们、此器件 XIO3130INMH 已停产。  我的任务是寻找一个可能的替换零件、并希望了解您的目录中是否有一个可以替换的零件。  一个最好的可能是下降,但如果不是那么一个足够接近,可以有效的。  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

      XIO3130 是 PCIe 交换机的最后一个版本、我们没有任何其他部件的替代产品。  TI 应提供最后购买 机会。

    好极了

    Brian