This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:TI 器件 MAX3232E 和 ISO7742DWR 的寿命

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573405/max3232e-longevity-of-ti-parts-max3232e-and-iso7742dwr

部件号:MAX3232E


工具/软件:

我们目前正在设计一款采用 隔离式 RS232 的产品、我正在使用 MAX3232E 和 ISO7742DWR

、估计年产量约为  3000 个单位 。 作为我们设计规划和生命周期管理的一部分、我们恳请您在以下几点进行正式确认:

您能否确认、这些组件预计将在 初始交付日期起持续生产并可供使用至少 10 年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harijith、

    我不能明确表示器件 10 年后将无法停产或继续投入生产。

    我可以说的是、TI 已经完成了 MAX3232E 的设计更新、这意味着 MAX3232E 现已采用 TI 的最新工艺节点技术、通常这些技术的使用寿命是 10 年、才能再进行一次更新/更新。  

    e2e.ti.com/.../MAX3232E-PCN20210625000.1.pdf

    - Bobby