This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:对于非 PoE 以太网 PHY、什么是驱动电流能力"

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575259/dp83826ae-for-a-non-poe-ethernet-phy-what-is-the-drive-current-capability

器件型号:DP83826AE


工具/软件:

我的问题并不是特别关于 DP83826AE(我必须包含一个 P/N 才能发布)、而是一般而言关于非 POE 以太网 PHY。

这似乎是一个不同寻常的问题、但我对以太网 PHY 的理解非常有限。

对于非 PoE 以太网 PHY、大多数以太网 PHY 的“驱动电流能力“是什么?

根据我的理解、对于 10BASE-T、电压电平为+–2.5V。  

以太网的输出阻抗为 100 欧姆、因此得出 25mA = 2.5V/100 欧姆

但是、100 米的 CAT5 以太网电缆的电阻约为 10 欧姆。  因此、以太网 PHY 必须能够提供至少 250mA = 2.5V/10 Ω 的电阻以支持 IEEE 802.3 100 表标准。  是这样吗?

大多数非 POE 以太网 PHY 内置了什么过流保护?  如果您将所有 4 个通道接地、会损坏大多数以太网 PHY 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于非 PoE 应用、PHY 的额定值应支持由链路伙伴提供的 100 Ω 差分负载驱动。 如果存在该负载、则 PHY 只需为 10Base-Te 或 100Base-Tx 驱动适当电压即可。

    MDI 的 HBM/CBM 模型规定了一些保护措施、该保护措施决定了较大的瞬态是否进入 PHY MDI、它将激活并重定向到 GND。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    如果意外情况下、以太网电缆中的 RX+/RX-和 TX+/TX-数据线接地会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果数据线连接到 GND、则该器件会灌入更多电流、因为 PHY 会尝试驱动 TX 线路。 RX 是输入。

    此致、

    Gerome