This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:MDIO 和 MDC 引脚查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574563/dp83867ir-mdio-and-mdc-pin-query

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我 在设计中使用的是 DP83867IRPAPT、我没有 MDIO。 我的 MAC 中有 MDC 接口。

是否可以将 MDIO、MDC 引脚保持未连接状态、并使用搭接引脚上拉/下拉电阻执行 PCB 中的配置?

以下是所需的配置:

接口:GMII
速度:1Gbps
自动协商:启用

您能解释一下 MDIO、MDC 引脚未连接时的后果吗? 另外、请告知我满足上述要求的搭接引脚电阻器配置。

还有一个问题是、我可以使用 SoC 的 GPIO 还是 I2C 接口来进行 MDIO、MDC 配置?


此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

    DP83867PAP 可以在无需寄存器访问的情况下配置为 1G GMII 配置。 只需将 PHY 置于 RGMII 禁用配置 (strap) 中、并确保广播 1G 的自动协商。 为什么建立 10/100M 连接、PHY 将处于 MII 模式。 建立 1G 连接后、PHY 会自动切换到 GMII 模式。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、


    感谢您的快速答复。

    使 MDIO、MDC 引脚保持未连接状态是否好? 如果未连接此接口、我们是否能够在执行测试时在控制台中获得速度 (xx Mbps)?

    您还能分享以下的 Strap 配置吗?

    接口: GMII

    速度: 1Gbps
    自动协商: 使能

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果无意使用 SMI 引脚、则可以将其保持未连接状态。

    有关 Strap 配置、请参阅数据表中的 strap 配置表;特别是有关 RX_DV_CTRL、RX_D6、LED_1 和 RX_D4 的情况。

    此致、

    Gerome