This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:DP83848YB — 高温下通信中断 (>40°C)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574549/dp83848yb-dp83848yb---communication-lost-at-high-temperature-40-c

器件型号:DP83848YB


工具/软件:

  从环境温度启动到 高温  (20°C、–70°C)、 通信 仍然 有效。  相反、在 高温  (~70°C)  下启动会导致  通信中断。  要 启用通信、         需要在温度处于室温时启动电子器件 (等待或使用–45°C 制冷剂喷雾)。  

 在 高温  (>PFBOUT) 下启动时、     在 40°C (引脚 19)和接地端并联添加一个 10uF (16V-00805) 第二个陶瓷电容器 可以 改善   通信 中断行为。   解决方案是什么? 您是否有 任何 意见 来 优化  结果?  

在数据表中、您 预先确定  首选钽 10uF 电容器、这可能是因为您 遇到了 性能不佳? 它是相关的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、DP83848 是较旧的器件、仅对现有文档提供支持。

    我们已经表征了该器件、可使用 3 个 100nF || 1 个 10uF 钽电容器所需的 PF 网络运行。 您的当前设计是否遵循数据表中的建议?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    是的、PHY 的整个架构严格遵循参考设计。 此器件在我们的一些项目中运行良好、但此特定电路板显示了所述的变热后行为。

    我的问题是:我能否安全地在 PFBOUT 节点上使用陶瓷电容器代替钽电容器?
    如前一条消息所述、我目前使用的是 10 µF 陶瓷电容器。 由于应用中存在长期老化和可靠性问题、我无法使用钽或聚合物电容器。

    PFBOUT 偏置稳定性是否是高温下的唯一关键因素、或者 PHY 的其他内部块在启动高温下是否也会影响通信?

    作为参考、我的 3.3V 电源在所有温度范围内都非常稳定、军用级 EP 版本表现出相同的行为。

    任何建议、即使是非正式的、都将非常有帮助。

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、此器件提供的支持非常有限。 可能会对钽电容器和陶瓷电容器之间的特定差异施加温度应力。  

    另一项基本检查:时钟和控制线(如复位)与这个温度变量是如何观察的? 也许器件可以正常工作、但时钟会受到影响、这是 PHY 的重要子系统。

    此致、

    Gerome