This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:tmds1204

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574229/tmds1204-tmds1204

器件型号:TMDS1204


工具/软件:

尊敬的团队:
我在工程中使用了 TMDS1204RNQR 重定时器 IC。
我的 FPGA 支持类似这样的情况:电缆检测((Rx 检测)应首先 使用 HDMI RX 连接器从源(笔记本电脑)到重定时器 IC 再到 SOC。

电缆检测指示 之后、我的 SOC 应该会将 HPD 信号和 EDID 值发送到 HDMI Rx 连接器、之后此 SIGDET 信号指示将出现。 对于工作板环境、HPD 信号条件为低电平有效。
现在我可以在没有 RX 检测信号的情况下使用吗?Retimer IC 上是否提供了任何寄存器选项、或者是否提供了任何启用 SIGDET 信号引脚指示的方法?

此致、
Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi

    这里有一份  有关 TMDS1204 SIGDET 函数使用情况的应用手册。  

    当启用了待机模式并禁用了交换功能时、TMDS1204 会等待 IN_CLK(如果是 HDMI 1.4 或 2.0)或 IN_D2(如果是 HDMI 2.1)上的信号。 当启用了待机模式并启用了交换功能时、TMDS1204 会在 IN_CLK(如果是 HDMI 2.1)或 IN_D2(如果是 HDMI 1.4 或 2.0)上查找信号。  当检测到信号时、TMDS1204 完全正常工作。 如果未检测到信号、器件会重新进入待机状态、再次等待信号。  在 I2C 模式下、可以通过设置 STANDBY_DISABLE 寄存器模式来禁用待机模式、但没有特定的寄存器来启用/禁用 SIGDET 功能。

    有一个 SIGDET_TH_CFG 寄存器可用于设置 SIGDET 电压阈值。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  
    即使我没有连接 RX 检测引脚。
    如果发生 RX 检测或电缆检测、那么只有我们可以正确使用该 SIGDET 引脚。 请澄清。
    此致、
    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi

    正确、您只能使用 SIGDET 引脚检测是否存在输入信号。

    谢谢

    David