This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:有关断开从器件 GND 和主器件 GND 的建议。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574716/tlin1021a-q1-suggestions-on-disconnecting-slave-gnd-and-mater-gnd

器件型号:TLIN1021A-Q1


工具/软件:

绿色的是从板中的 Vsup。(8V)

蓝色是 LIN 总线电压。 (毫米侧电压为 14V)

在特殊测试中、客户将断开从器件 GND 和制造商 GND。

在测试 LIN 总线和 从器件 GND 之间的电压时、电压为–7V~7V、这将导致通信错误。

您能提供一些如何避免这种情况的建议吗? (避免 GND_Slave 和 GND_Master 之间差异的影响)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是预期结果、因为需要一个通用基准。

    可靠的修复方法是为从站提供主接地参考或隔离 LIN 节点以避免相对于从站接地进行驱动。

    因此、我建议保持 GND 共用、以避免在断开接地的测试中正确解读总线电压。 您也可以考虑使用 33-100 欧姆的串联电阻器替换 L3 或 L4、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    很抱歉、我没有收到您的建议。

    如何 保持 GND 通用? 测试要求断开 Slave_GND 和 Meter GND 的连接。 由于制造商 GND 位于另一电路板中、   通过导线进行连接。

    我想这应该是一个常见的测试。 当 ECU 板 GND 通过导线连接到主板 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    请注意、正常通信需要 GND。 因此、没有接地是异常的、测试不应该期望正常通信和异常情况。 建议固定线束。 您可以在与 LIN 相同的导线中运行接地屏蔽/回路、或将机箱 GND 基准连接在一起。 即、如果测试强制断开 GND、则确保在正常运行期间测试保持低阻抗接地回路、因为正常运行需要适当的接地、谢谢。

    此致、

    Michael。