This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM36A:针对 24VDC 线路支持 IEC61000-4-5 3 级浪涌保护的 TI 器件申请

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM36A, TSM24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575145/tsm36a-request-for-ti-devices-supporting-iec61000-4-5-level-3-surge-protection-for-24vdc-lines

部件号:TSM36A
主题: TSM24A 中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的团队:

对于两条 24VDC 输入线、我们的客户要求在 3 级或更高的级别上符合 IEC61000-4-2 和 IEC61000-4-5 的要求。

我们提出了建议  TSM36A 符合 IEC61000-4-2 3 级标准并提供符合 IEC61000-4-5 标准的浪涌保护、但仅相当于 2 级。

您能推荐可以实现的 TI 器件或解决方案吗 IEC61000-4-5 3 级浪涌保护 很受欢迎?

  • 目标线路:24V 直流电源输入
  • 浪涌波形:IEC61000-4-5 (8/IEC61000-4-5 20 μs)
  • 需要 3 级合规性

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、  

    我会推荐 TSM24A。 它与 TSM36A 属于同一系列、但具有更高的浪涌能力。 TSM24A 实际上是我们唯一符合 3 级要求的器件之一。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    McKenzie