This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:FPD3_LINK_RDY=0

Guru**** 2950900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575107/ds90ub941as-q1-fpd3_link_rdy-0

器件型号:DS90UB941AS-Q1


工具/软件:

您好、团队、

在车辆测试期间、我遇到 DS90UB941AS-Q1 FPD3_LINK_RDY=0 错误。 我想知道:
1.具体的检测机制是什么?
2.在什么情况下该寄存器会报告值 0?

此致、

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    当存在有效的反向通道检测 (LINK_DETECT = 1) 且解串器功能被解码 (941AS 0x20 和 0x21) 时、FPD3_LINK_RDY 位将被置为有效。 如果反向通道或整个链路受到干扰、该位可能报告 0。

    UB910 连接到哪个解串器、这是单模式还是双模式? 检测到 FPD_LINK_RDY=0 时、显示屏是否有任何问题?

    此致、

    插孔