This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:当/PWDN=L 时输出引脚的 IO 状态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572231/ds25cp104a-io-state-of-the-output-pins-when-pwdn-l

部件号:DS25CP104A
主题DS25BR204 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

当/PWDN=L 时、您能否提供有关输出引脚 IO 状态的信息?

此致、
松本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、松本山、

    当 PWDN=L 时、输出引脚将具有 0V 的差分电压。  根据下面的方框图、我们预计输出端接在断电时仍然存在。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想确认一下我的理解:当差分电压为 0V 时、
    这是否意味着正在输出共模电压?
    您能否验证此解释是否正确?

    此致、
    松本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 松本山、

    当差分电压为 0V 时、这意味着 OUT0+- OUT0-= 0V。

    从数据表中可以看出、我不完全清楚在断电情况下如何处理共模电压。  遗憾的是、我没有电路板可用于检查。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    之所以准确询问此信息、是因为数据表中不包含此信息。
    您是否可以在您的终端内部验证此信息?

    此致、
    松本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、松本山、

    遗憾的是、由于此器件的使用年限以及缺少评估板、 验证这一点很困难。

    我找到了 DS25BR204 的主板、这是一款非常相似的器件。  当 PWDN 在此器件上设置时、输出保持~1.4V 的共模电压。  我们预计 DS25CP104A 会出现相同的行为。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 DS25BR204 的操作。
    我将使用此信息作为参考。

    此致、
    松本市