This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:器件功耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573969/ds320pr410-device-power-consumption

器件型号:DS320PR410


工具/软件:

您好:

DS320PR410 数据表包含功耗规格。
在 4 通道处于活动状态且 EQ = 5-19 的情况下、最大功耗为 0.87W。
与此结果对应的电源电压是多少(以伏特为单位)?
此外、3.3V 电源电压下的功耗是多少?
我想知道功耗随电源电压有多大的变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayato、

    为了实现最大功耗、电源电压为 3.6V、 在高温下进行了器件测试。 器件在 3.3V 电源电压下的功耗将接近数据表中列出的典型值。 在 4 通道激活、EQ = 5-19 的情况下、该功率为 0.69W。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    非常感谢您的快速响应。 我真的很感激。

    此致、