This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949+DS90UB948

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571051/ds90ub949-q1-ds90ub949-ds90ub948

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他部分:DS90UH949-Q1

工具/软件:

在我的设计中、使用的串行器是 DS90UB949、解串器是 DS90UB948。 根据 DS90UB949 数据表、该器件能够在复制模式下运行。 这意味着我的设计可以采用 1×949 + 2×948 的配置。 您能否协助验证此配置的可行性? 该电路设计的方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aries:

    只要 PCLK 等于或低于 85MHz、949 就可以在复制模式下运行。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、
     我还有两个问题、您能帮助确认一下吗?
    1.以上设计框图中 949 与 948 之间的信号线连接是否存在任何问题、建议的解决方案是否可行?
    2.您能否建议 TI 是否有一种设计解决方案:单个 949 与在复制模式下工作的两个 948 解串器兼容? 如果是、能否提供相关的设计参考材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luna:

    1.在上述设计方框图中、949 和 948 之间的信号线连接是否存在任何问题、建议的解决方案是否可行?

    没有问题、您唯一需要确保视频 PCLK 不超过每个 FPD 端口 85MHz、视频仅超过 24bpp。

    2.您可否告知 TI 是否有一种设计解决方案、其中单个 949 与在复制模式下运行的两个 948 解串器兼容? 如果是、是否可以提供相关的设计参考资料?

    是的、 如果 DS90UH949-Q1 检测到两个独立的器件、它将以复制模式运行、在两个连接上发送单通道视频。  

    我们没有此拓扑的设计参考、只有 949 的 EVM 评估模块、可用作原理图和布局的通用参考指南。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu169/snlu169.pdf?ts = 1759251260506&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UH949-Q1EVM

    此外、949 数据表的第 82 - 83 页有一个布局部分、其中就 PCB 层数和 LVDS 布线最佳实践提出了一些建议。  

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!