This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:AM26LV32IDR 丝印变更后、产品性能是否有做过变更?

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571615/am26lv32-am26lv32idr

器件型号:AM26LV32


工具/软件:

  您好、我是否可以询问修改了 AM26LV32IDR 丝印后功能参数是否发生了变化? 此图片上的字体大小不同。 我使用的小字体无法使用、但大字体可以正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEN、

    我们的一些器件(如下所示)经历了裸片重新设计。 重新设计裸片是根据器件的数据表最小值/最大值设计的、因此它应该是功能等效器件。  

    无法使用我使用的小字体、但大字体可以正常使用。

    为什么不能使用另一个?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby  

    因此它应该是功能等效的。 这是什么意思? 我不太明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此它应该是功能等效的。 这是什么意思? 我不太明白。

    在大多数系统中、旧芯片和新芯片应可互换。 大多数测试该器件的客户在使用该器件时都没有发现任何问题、但我们看到客户称该器件未通过 ICT 或在焊接器件后使用的自动筛选程序。 故障是误报、仅在器件未通电时由于阻抗差异小而出现故障。

    - Bobby