This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:VDDMAC 的 100BASE-T1 链路信号振幅是多少?连接到 1.8V、2.5V 和 3.3V 电源轨?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572076/dp83tc812s-q1-what-is-the-amplitude-of-100base-t1-link-signal-for-vddmac-is-connected-to-1-8v--2-5v--and-3-3v-rails

器件型号:DP83TC812S-Q1


工具/软件:

我想知道 MDI 上的差分信号振幅(TRD_P 和 TRD_M 引脚)是否取决于 VDDMAC 电压。   如果我们想增加长电缆上的 SNR、我们是否可以增加 TRD_P 和 TRD_M 上信号的振幅?

此致、

Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jaidev:

    100Base-T1 合规性测试的一部分是验证振幅。  是否要将振幅增加到超过合规性测试建议的值?

    请注意、VDDMAC 用于 MAC 接口、VDDIO 用于 GPIO。  TRD_P/TRD_M 位于 VDDA 域中。  我们建议将电源保持在建议的工作条件内。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Drew、提供 TRD_x 信号属于基准电压为 3.3V 的 VDDA 域的信息。  因此、我知道振幅是不能改变的。  我原本预计 TRD_x_signals 将属于 VDDMAC 域。

     我想关闭此案例。  非常感谢您的澄清。