This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:CAN SIC 可减少总线振铃

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575307/tcan1463-q1-can-sic-reduces-bus-ringing

器件型号:TCAN1463-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我对下一文档中的“ CAN SIC 如何减少总线振铃“一节有疑问。

https://www.ti.com/lit/wp/slla581a/slla581a.pdf

我的理解是、如果反射波的时序变得非常长、则可能无法完全缓解。 这是正确的吗?
此外、如果有任何示例或波形示例显示通过在复杂 CAN 接线配置中安装 SIC 来实现了显著改进、敬请分享。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    不过、是的、抑制取决于许多因素、例如网络延迟、残桩长度、传播延迟、阻抗不匹配等

    因此、主要区别在于显性到隐性的驱动方式不同。 借助 CAN FD、驱动器阻抗可以从低到非常高、从而导致反射、例如 50 Ω 至 60k Ω。 由于阻抗不匹配、残桩、分支、连接器、线束电容、 等 但是、使用 SIC 时、驱动器不会立即进入高阻抗状态。 相反、它会在定义的 tSIC_tx-base 时间内以大约 100 欧姆的中等阻抗保持有源隐性驱动、如文档图 3-2 所示。 因此、允许总线稳定、在完全无源之前减少反射。

    图 4-2 和 4-3 所示为  从 CAN 驱动器/信号接收到的较干净 RXD 的波形示例。 请参阅下面的其他示例、谢谢。

    此致、

    Michael。