This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB953 和 DS90UB954 通道速率匹配

Guru**** 2958790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574305/ds90ub954-q1-ds90ub953-and-ds90ub954-lane-rate-matching

器件型号:DS90UB954-Q1


工具/软件:

DS90UB953 以 780Mbps 的速率通过两个通道供电。 DS90UB954 能否以 800Mbps 的速率通过两个信道输出(使用 25MHz 时钟时)?

是否有额外的开销会阻止 780Mbps DS90UB953 通道   输入的 800Mbps DS90UB954 通道输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 能否分享串行器正在接收的总带宽? 780Mbps 是信道速度还是该带宽? 解串器上是否只有一个串行器/摄像头? 通常、解串器输出带宽必须大于串行器、以防止任何缓冲器溢出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    780Mbps 是通道速度。 作为通用指南、解串器输出带宽需要多大才能防止溢出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    解串器的总输出带宽主要取决于输出 TX CSI 端口的速度、图像的水平长度和所使用的转发类型。 这些变量可能导致很难估计需要多少带宽、但可以使用以下公式将所有变量考虑在内。 并不是该公式适用于轮循、基本同步和基于线路交错的转发。 默认情况下、器件将在轮询转发模式下运行。  

    例如、一个具有 1080 水平数据类型和 12 位数据类型的摄像头、在 800Mbps 的速率下使用 2 个通道、解串器的输出带宽将为~1.4Gbps。 这低于来自摄像机的 1.560Gbps (780 x 2)。 在这种情况下、需要 2 个以上的通道或更高的速度。