This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:QSPI 信号电平转换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573964/txb0304-qspi-signal-level-conversion

器件型号:TXB0304


工具/软件:

您好的团队、

我们正在考虑 QSPI 信号的电平转换 (1.2V⇔1.8V)。
当 SCK = 25MHz 时、TXB0304 是否适用于 D[3:0]的电平转换?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    TXB0304 可用于支持 QSPI、但请查看此 E2E 主题。 由于 TXB 没有直流驱动强度、因此最好使用短布线并将其放置在控制器和外设附近。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    感谢您的答复。

    它指出支持 QSPI、
    但是、当多路复用器 (TMUX1574RSVR) 位于下游时、这仍然可能吗?

    我对以下几点感到关注:
    ・μ A 直流驱动强度
    直流驱动强度低、因此多路复用器可能无法运行。
    ・运行速度
    由于多路复用器传播延迟、D[3:0]可能不在 SCK=SCK 时运行 25MHz。

    我正在考虑以下配置:
    ・25MHz
    0 Ω 电平・(TXB0304)-多路复用器 — QSPI NOR 闪存

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    问题不在于数据速率、因为 TXB 可支持高达 100Mbps 的速率

    我同意、使用此器件的问题是驱动强度、在我们需要驱动多路复用器 IC 时尤其如此。 如果我们将 TX 放置在多路复用器旁边、则可以更大限度地减少影响。

    此致、

    Josh