This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45:QSPI 信号电平转换

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573963/sn74axc2t45-qspi-signal-level-conversion

器件型号:SN74AXC2T45


工具/软件:

您好的团队、

我们正在考虑 QSPI 信号的电平转换 (1.2V→1.8V)。
当 SCK = 25MHz 时、SN74AXC2T45 是否可用于 SCK 电平转换?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    由于 XCS 和 SCK 是固定方向信号、因此可以使用 SN74AXC2T45。

    此致

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    感谢您的答复。
    我知道信号方向不是问题。

    根据数据表、当 VCCA=1.2V 且 VCCB=1.8V 时、tpd 的 (max) 为 9ns。
    因此、我认为 25MHz 运行是可行的。 这是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    正确。 当配置为 VCCA=1.2V 且 VCCB=1.8V 时、该器件可支持 25MHz。

    此致、

    Josh