This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:PCA9555DBR 的 I/O 引脚拉电流能力是多少

Guru**** 2951240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575580/pca9555-what-is-the-i-o-pins-current-sourcing-capacity-of-the-pca9555dbr

部件号:PCA9555
主题中讨论的其他器件:TCA9555

工具/软件:

您好团队  

我正在使用端口扩展器 PCA9555DBR、我想知道最大 I/O 引脚电流容量是多少。 无法获得它。  

谢谢  

Sooraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    数据表的绝对最大条件中对此进行了说明。 此外、如果可能、我建议切换到 TCA9555。  

    如果引脚配置为输入、则输入端的最大电压为 6V。  

    如果引脚配置为输出、则- 50mA 在引脚受到潜在损坏或器件寿命缩短之前、I/O 扩展器拉电流或灌电流/灌电流的最大电流输出为+/NVM。  

    建议保持在数据表的建议运行条件内、因为在这些条件下、IOL 和 IOH 的规格要低得多。  

    如果您需要其他信息、请参阅此常见问题解答作为参考。 此常见问题解答是针对我们的 SPI I/O 扩展器制作的、但相同的规则也适用于 I2C I/O 扩展器  

     【常见问题解答】TXE8124-Q1:IOH VOL 和 VOH IOL 总电流定义 

    此致、

    Tyler