This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:HDMI 多路复用器问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574519/ts3dv642-q1-hdmi-mux-questions

器件型号:TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3DV642、 TMUX4827

工具/软件:

您好、

我有一些关于 TS3DV642 多路复用器的问题:

根据我推断出的电气参数、它也可用于 USB2.0 和 USB3.0、TI 能否确认这一点?

另外、 对于整个芯片(聚合)、每个通道的传输速率是每通道传输速率还是每总传输速率是 6 Gbps? 如果它是每通道那么也许它可以进入 USB3.1 ?  

因为从我的理解,它是一个模拟多路复用器也可以用于模拟音频(单端和差动)? 前提是电压在可接受的范围内。 如果没有、您建议使用哪种外部类型的多路复用器? 低失真是我的要求、如果需要、插入损耗会更大一点。

也有任何下降的替换? 引脚对引脚兼容是我 需要/想要的。 根据我所见、没有但我可能会错、我需要一个 HDMI 2:1 多路复用器、因此我至少需要 2 个器件型号。

  在我看来、TS3DV642 和 TS3DV642-Q1 实际上并不是 2 个器件型号、但这是我能找到的最好器件...

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    请查看下面的回答

    • 是的、该器件可用于 USB2.0/USB3.0、因为 TS3DV642 具有差分信号(这是 USB 所必需的)、而模拟多路复用器本身的主要注意事项是确保将开关按规格使用。
    • 每通道 6Gbps
    • 是的、任何模拟多路复用器都可以考虑用于音频应用、但请务必注意多路复用器的 RON 和 THD 规格、因为它们需要保持低电平。 我推荐将 TMUX4827 用于音频应用
    • 否、我们没有此器件的任何引脚对引脚直接可替代器件。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    Thx 是  另一款直接替代的 HDMI MUX IC 呢? (每个通道只需要 1.1Gbps)   

    此外、TI 是否打算直接替换任何 HDMI 多路复用器? 因为它们都具有相似的封装尺寸但引脚排列不同。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我们的团队最近刚刚继承了此产品系列、因此我不知道未来 HDMI 多路复用器开发的计划是什么。 不过、我可以记下这项请求。

    正如我提到的、 TS3DV642 没有引脚对引脚压降。 不过、我还是能够使用我们的 产品选型页面 、提供了一个与 TS3DV642 采用相同封装(WQFN、42 引脚)的多路复用器列表。 我建议浏览这个简短列表、看看其中是否有任何一个比 TS3DV642 更适合您的应用。 如果您有任何其他问题,请告知我:)  

    此致、
    Katy