This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:FPDLink 至显示端口转换器要求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB984-Q1, DS90UB984-Q1CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574463/ds90ub941as-q1-fpdlink-to-display-port-converter-requirement

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB984-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用 的是采用同轴电缆供电 (PoC) 概念、采用 TE  4P MATE-AX 连接器的双路输出模式下的 DS90UB941AS-Q1 车辆显示接口。  

我们希望 通过 HDMI 或显示端口连接器将 DS90UB941AS-Q1 双路输出直接连接到计算机显示器。

请建议随时可用的任何转换器或桥接模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    我们有 DS90UB984-Q1、可用于将 FPD-Link 输出转换为显示端口、输出到计算机显示器。 如果需要、请联系您当地的 FAE 团队以获取 NDA 数据表的访问权限。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    感谢您的快速回复并推荐  DS90UB984-Q1。

    我检查了它,我有下面两个怀疑

     DS90UB984-Q1 支持 FPDLink IV、我们使用的串行器是 FPDLink III (DS90UB941AS-Q1)、那么它是否支持?

    2.我们需要现成的模块 、我可以看到 DS90UB984-Q1CEVM、 DS90UB984-Q1EVM、 DS90UB984-Q1MEVM 可用 — 这将更合适,该模块是否附带 DP/HDMI 母连接器? 以便我们可以直接连接显示器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、  

    1) 可以、984 向后兼容、因此支持 FPD3 模式。  

    2) 这些 EVM 都附带一个适配器板、这样您可以使用 DP-DP 连接器连接到显示器。 遗憾的是、此 DP-DP 连接器不随套件提供。  

    关于您要购买的 EVM 类型、具体取决于 FPD-Link 的连接器类型。

    CEVM 支持 Rosenberger  HFM 连接器、并可通过更改交流耦合电容器方向配置为 TE Connectivity MATE-AX 连接器。  

    EVM 将使用 Rosenberger HMTD 连接器类型、通过更改交流耦合电容器方向可配置为 SMA 连接器。  

    MEVM 将使用 Molex HSAL II 连接器、并通过更改交流耦合电容器方向可配置为 SMA 连接器。  

    如果您不确定购买什么,请分享 941as 板的连接器类型,我可以帮助确定最佳解决方案。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    感谢您的详细答复。

    1) 正常。

    2) 请建议最佳解决方案 — 我们使用  TE  4P MATE-AX (MPN- 2304168-5)、其中引脚 1 和 2 用于 DS90UB941AS-Q1 的输出。

    该接口采用同轴电缆供电 (PoC) 概念实现(同一根电线上的数据+电源一起传输)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    我建议使用 CEVM、但该 EVM 的连接器是 https://www.te.com/en/product-2394925-9.html。 请注意、即使接口具有 POC、但由于电源平面的布线方式、该 EVM 仍需要由外部电源供电。  

    BR、

    以斯帖