This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS552:如果 CAN 用于低速工业控制应用、它是否可以通过 RS RS-485 接口共享 ESD 保护?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574523/esds552-if-can-is-used-in-low-speed-industrial-control-applications-can-it-share-esd-protection-with-the-rs-485-interface

部件号:ESDS552


工具/软件:

您好的团队、

如果 CAN 用于低速工业控制应用、它是否可以与 RS RS-485 接口共享 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我对你的问题有点困惑。 您是否询问一个 ESD 二极管是否足以同时满足 RS - 485 和 CAN 的要求? 或者、您是否想知道用于 RS 485 的 ESD 二极管也可以放置在 CAN 线路上?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我的问题是 、用于 RS 485 的 ESD 二极管是否也可以放置在 CAN 线路上?

    客户端需要为各种项目使用 ESD、但不想使用两个不同的 IC。 此外、不会用于汽车应用。 那么、它们是否应该能够共享同一个 ESD?

    用户希望使用 ESDS552。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我的问题是 、用于 RS 485 的 ESD 二极管是否也可以放置在 CAN 线路上?

    客户端需要为各种项目使用 ESD、但不想使用两个不同的 IC。 此外、不会用于汽车应用。 那么、它们是否应该能够共享同一个 ESD?

    用户希望使用 ESDS552。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    是的、您也可以将 ESDS552 用于 CAN 线路。  

    此致、

    McKenzie