This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:CAN't 通过 4000V 浪涌测试

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1439, SN65HVD3082E, THVD1419, ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574627/sn65hvd3082e-can-t-pass-4000v-surge-test

部件号:SN65HVD3082E
《Thread 中讨论的其他器件: THVD1419、THVD1439、 ESDS552》

工具/软件:

神父:

客户使用 SN65HVD3082 满足浪涌问题。 产品通过 L-N/L-PE/N-PE 3 级浪涌测试–1000V 电压、但 L-PE 未通过 4 级浪涌测试、L-N/N-PE 可通过 4 级浪涌测试–4000V 电压。

他们发现 IC PIN6 已损坏。

您能帮助检查客户原理图和 PCB 布局、看看是否有任何改进来帮助通过 4 级浪涌测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:  

    您能否确认在其浪涌测试期间是否组装了共模扼流圈 L1? 您能否提供有关其测试设置的任何其他信息?

    您能否准确确认客户正在完成哪种浪涌测试? 是 IEC 61000 4-4(快速瞬态)还是 IEC 61000 4-5(浪涌)? SN65HVD3082E 仅符合 IEC 61000 4-4 标准、而不是 4-5(浪涌)标准。 一般而言、我建议为具有集成浪涌保护功能的器件使用 THVD1419。 以下是 我们的浪涌保护器件的完整列表。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    是、已确认在浪涌测试期间安装了共模扼流圈。

    客户测试标准是中国标准--GB/T 17626.5、该标准等于 IEC 61000-4-5。 客户产品需要通过 4KV 浪涌测试。

    我注意到、THVD1419 只能支持 ±2.5kV IEC 61000-4-5 50-μs 浪涌、但 THVD1439 可以支持 ±4kV IEC 61000-4-5 1.2/IEC 50-μs 浪涌

    您认为客户是否需要使用 THVD1439 通过 4KV 浪涌、或者 THVD1419 可以与外部保护配合使用以支持 4KV 浪涌? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    SN65HVD3082E 不符合 IEC 61000 4-5 或任何浪涌电平瞬变的额定值。 必须实施外部保护。 我通常建议使用 TI 的 ESDS552、但您也可以联系保护器件团队以获取进一步评论。 您可以在 E2E 上创建一个新问题、并将其链接到 ESDS552 并在那里提问。  

    是的、在 4kV 时、THVD1439 将通过 IEC 61000 4-5 1.2/50us。 但是、如果该中国标准略有不同、我仍然建议使用外部浪涌保护。   

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    谢谢。 客户可以尝试使用 THVD1439、因为他们不想更改 PCB 布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    我还有一个问题、带 SN65HVD3082E 的 THVD1439 BOM 到 BOM 吗? 是否需要更改任何参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    无需更改参数。 THVD1439 是我们最新的 RS RS-485 收发器之一、旨在用浪涌保护替代 SN65HVD 系列。  

    此致、

    Ethan