工具/软件:
我们看到非常奇怪的行为、即 SPI SCK 引脚从其弱内部上拉电阻器拉高、从而提供通常为高电平的 SPI 总线。 在此情况下、芯片不会响应。 如果我们在驱动 SPI 总线的 MCU 上强制使用下拉电阻、TCAN4550 会做出响应。 尽管使用 400mV 直流偏置、因为两个拉电阻器会相互竞争。 对此有任何修复?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
我不知道该说什么、因为我不记得有任何类似的问题、即 MCU 无法在我们的 SPI 接口上驱动正确的电压电平。 我还认为在模式 0 下、MCU 默认会将 SCLK 线路保持为低电平、因为当 nCS 引脚在 SPI 事务开始时转换为低电平时、它需要为低电平。 弱内部上拉电阻确保 MCU 完全控制 SPI 和 SCLK 信号、并需要具有足够的驱动强度来克服这个大于 50k 的弱上拉电阻。
此致、
Jonathan