This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:Vcc=3.3V 时的 Ron

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572519/ts3usb221-ron-for-vcc-3-3v

器件型号:TS3USB221


工具/软件:

您好、专家、

我对 TS3USB221 的 Ron 有一个快速的疑问、

在数据表中,它提到了当 Vcc=3V , 2.3V(VI=2.4V, IO=Ron(典型值,最大值)时的–15mA。

客户询问 当 Vcc 为 3.3V 时是否具有相同的 Ron(典型值,最大值)? 如果不同、Vcc=3.3V 时的典型 Ron 和最大 Ron 分别是多少?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    是的、当 VCC 为 3.3V 时、Ron 会有所不同、3.3V Ron 值实际上将小于 VCC(3V Ron 值)。

    如果您想对 3.3V 下的 Ron 进行估算:  

    1.使用测试芯片或评估板

    2.施加小电压并测量流经导通通道的电流

    3.导通状态下 Ron = V/I

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    3.3V 下的典型 Ron 约为~4 Ω、最大值 接近 ~6 Ω。 此外、这些并不是给出的确切值、但我只能提供一个范围。  

    谢谢您、

    Arya