This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:/INT 引脚不会拉至低电平

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574466/tic12400-q1-int-pin-does-not-pull-to-low

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0914

工具/软件:

您好:

我已将此 IC 与 TMS570LS0914 微控制器连接在一起。 我正在使用此 IC 检查过压情况。  

我面临以下问题:  

 在 Vs >= 37V 时、/INT 引脚不拉至低电平。

2.即使在触发 OI(其他中断)条件后、INT_STAT 寄存器中的 OV 标志也不设置为 1。

使用以下原理图。 /INT 引脚未连接到微控制器。 这会起作用吗?

配置和初始化顺序如下:  

1.配置:0x00

2. IN_EN : 0x00

3. cs_select:0X3CF

4. WC_CFG0:0X249249.

5.模式:0x00

6. THRES COMP:0x00

7.配置:0x800

每 100ms 间隔读取一次状态。

每 100ms 间隔读取一次诊断。

请引导我完成此操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽快寻求帮助。 这导致我的项目延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajakta、

    您是否在 INT_EN_CFG0 寄存器中启用了 OV_EN? 如果您没有这样做、请告知我这样是否能解决您的问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在这种配置下、/INT 引脚也不会下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajakta、

    您提到了 Vs >= 37V、但 Vs 的实际值是多少? 它是否曾经达到 40V?

    为了触发 OV 中断、数据表注释 Vs 需要为 40V (max)。

    此致、

    Josh