This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:共模扼流圈布局指南

Guru**** 2951470 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575357/tcan1044a-q1-common-mode-choke-layout-guideline

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好、

对于 TCAN1044A-Q1、数据表展示了具有共模扼流圈、共模滤波和保护电路的应用示例、该示例可获得馈送到 CAN 收发器的干净 CAN 信号。 问题是我们是否可以将扼流圈移至总线连接器附近的第一个位置、然后 CAN 信号将经过保护 (TVS) 电路、共模滤波部分、然后进入 CAN 收发器引脚? 我们的客户在 MPS 的生产中使用这种设计、我们希望这样做。 那么、扼流圈是否可以位于总线连接器后面、如 J1 位置? 谢谢、图像从数据表中裁剪。:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是的、这是可以实现的。 但是、为了实现典型/最佳的信号完整性和保护、我们建议将 TVS 放置在尽可能靠近连接器(即,CMC)的位置、使其尽可能靠近器件引脚、终端电阻器、总线电容器、TVS 然后连接器。 因此、我会进一步建议在连接器上增加一个 TVS 、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael! 我懂了。