This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSI 调谐器:我们在定制电路板设计中使用 DS90UB953-Q1 串行器和 DS90UB954-Q1 解串器以及 AR0341AT 摄像头传感器。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575978/dsi-tuner-we-are-using-the-ds90ub953-q1-serializer-and-ds90ub954-q1-deserializer-in-our-custom-board-design-along-with-the-ar0341at-camera-sensor

部件号:DSI-TUNER
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1、DS90UB953-Q1

工具/软件:

我计划在定制电路板设计中使用 DS90UB953-Q1 串行器和 DS90UB954-Q1 解串器以及 AR0341AT 摄像头传感器。

每个摄像头模块都包含一个 AR0341AT 传感器、以及一个连接到 DS90UB953-Q1 串行器的 4 通道 MIPI CSI 接口。 两个这样的摄像头模块将通过 FPD-Link III 接口与 DS90UB954-Q1 解串器连接。

然后、解串器的输出将通过 MIPI CSI 接口连接到 i.MX8M Plus 处理器。

我有一个说明—对于此设置、如果将处理器的连接配置为 单路 4 通道 MIPI CSI 通道 或配置为 双路 2 通道 MIPI CSI 通道 正确连接两个摄像头模块?