This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:在定制电路板中使用串行器和解串器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575717/ds90ub954-q1-using-serializer-and-de-serializer-in-custom-board

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

工具/软件:

您好团队:

我计划在定制电路板中使用串行器 DS90UB953-Q1 和解串器 DS90UB954-Q1 和摄像头传感器 AR0341AT。

摄像头模块具有带 4 通道 MIPI CSI 的摄像头传感器、连接到串行器 IC。

2 个摄像头模块计划通过 FPD-Link III 接口与解串器(DS90UB954-Q1--双通道)连接、解串器的 O/P 应通过 MIPI-CSI 接口连接到 IMX8MPlus 处理器。我不确定是需要从处理器连接 4 通道 MIPI-CSI 单通道还是 2 通道 MIPI-CSI 双通道来与 2 个摄像头模块进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saj:

    如果要与 2 个摄像头模块进行通信、可以使用 I2C 总线。 954-953 器件可将 I2C 命令从处理器映射到图像传感器。

    对于 CSI 布线、954 器件只有 1 个 CSI 端口、因此您必须将其路由到  IMX8MPlus 处理器上的单个 MIPI D-PHY 接收器端口。 您可以在 954 上配置 MIPI D-PHY 发送器端口、以 1、2、3 或 4 通道中输出 CSI 数据、每通道的 CSI 速度高达 1.6Gbps、但所有这些布线都必须连接到处理器上的单个 CSI 端口。 来自 2 个摄像头的 CSI 视频数据将聚合到单个视频流中。 我们通常希望处理器整理每个 VC 数据包的来源、因为每个 CSI 数据包都有自己的唯一 CSI-ID。

    有关更多详细信息、请查看 954 数据表中的寄存器 0x1F 和 0x33。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的答复。

    我对 I2C 连接有疑问。 请澄清。

    从 DS90UB953(串行器)和 DS90UB954(解串器)的数据表中可以了解到、摄像头传感器的 I2C 将连接到串行器、IMX8MP 的 I2C 将连接到解串器。

    根据您的评论、串行器和解串器之间将如何通过 I2C 进行通信。

    另请确认此电路流程中的哪个是主器件、哪个是从器件以及 I2C 地址。 请提供有关这方面的更多说明。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jyothi、

    您对连接是正确的。 如果您要从 IMX8MP 向串行器或摄像头传感器发送 I2C 命令、IMX8MP 是主器件、954 将在同一 PCB 上充当代理从器件。 IMX8MP 可以向代理从器件 (954) 发送 I2C 命令。 954 将发送到 953。 953 用作其 PCB 上的代理主器件、并将该 I2C 命令传输到实际的从器件(即摄像头传感器)。

    954/953 用于在 IMX8MP 和摄像头传感器之间桥接 I2C 通信。 您只需对 954 进行编程、即可将正确的 I2C 地址从 IMX8MP 映射到摄像头传感器。

    为了实现此目标、请确保 IMX8MP 支持 I2C 时钟延展。 之所以需要此功能、是因为当 ACK 位从摄像头传感器发送回 IMX8MP 时会存在延迟。

    请观看下面的视频、了解更多详细信息

    https://www.ti.com/video/5503353885001

    此致、

    Justin Phan