This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 的电流输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575564/dp83869hm-current-output-the-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

DP83869HM 数据表:  

www.ti.com/.../dp83869hm.pdf  

在第 13、14 和 15 页的第 6.5 节中显示了不同的电流电平。

DP83869HM 可以安全 输出的最大电流是多少?  

如果以太网电缆中的一条或多条数据线发生接地短路(由于故障)、DP83869HM 如何处理该情况?  

数据线是否已关闭、或者 DP83869HM 是否具有稳定的最大安全电流输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您看到的当前水平是多少?

    对于最大电流输出、请参阅电气特性部分中显示的数据表最大电流输出。  


    [报价 userid=“673536" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575564/dp83869hm-current-output-the-dp83869hm

    如果以太网电缆中的一条或多条数据线发生接地短路(由于故障)、DP83869HM 如何处理该情况?  

    数据线是否已关闭、或者 DP83869HM 是否具有稳定的最大安全电流输出?

    [/报价]

    这将取决于 DP83869 处于哪种模式和连接状态。

    如果 100m、由于两个对未使用、如果未使用的对短接、则不会发生任何情况。  
    如果为 1000M、如果未建立连接、则短路无关紧要、但如果存在连接、链路将断开、一旦链路断开、短路就无关紧要、因为链路脉冲将接地短路。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    谢谢!   

    假设在 100M 情况中: 如果 TX+/TX-和 RX+/RX-都 接地、您是否说由于链路脉冲接地短路、没有损坏以太网 PHY 的危险?  

    此致、 SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:  

    不会损坏 PHY。 一个原因是电缆和 PHY 之间有变压器、因此短路将被隔离。 此外、链路将被断开、PHY 将只发送一个链路脉冲、这不会损坏 PHY 或链路伙伴。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 J! 这就是我所设想的,但我只是想确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如有任何问题、请随时提交新帖子!