This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:支持空闲错误计数器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574372/dp83tc812r-q1-idle-error-counter-support

器件型号:DP83TC812R-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

DP83TC812R-Q1 是否支持空闲错误计数器?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    空闲错误计数器 仅与 1000Base-T 以太网(标准以太网)相关。 DP83TC812R-Q1 是一款 100BASE-T1 单线对以太网器件、因此不支持该计数器。  对于该器件、 寄存器 0x639-0x63E 中可用的数据包错误计数器可用于诊断目的。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory:

     感谢您的信息,我们希望了解以下信息

    (1) 我们想知道哪个 DP83TC812 寄存器地址从 0x639-0x63E 读取“空闲错误计数器“的数量?  (同样的功能可以)  

    (2) 我们想知道哪个 DP83TC812 寄存器地址来自  0x639-0x63E 可以 读取“链路状态“计数器?  (同样的功能可以)  

    谢谢你  

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1.由于 空闲错误计数器与  1000Base-T 以太网器件无关、这些寄存器将不提供相同的计数器。 通过 按顺序读取 6 个寄存器 0x639-0x63E、您可以确定 TX 和 RX 数据包错误。 这是否满足所需的功能?

    2.这些寄存器不是专门读取链路状态,因为它们只是提供数据包错误。 您是否还能说明链路状态计数器的含义? 这是否与寄存器 0x01 的位 2 中的链路状态不同?

    此致、

    GREG