This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:MCU I/O 保护

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1, ESD1LIN24-Q1, ESD761-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575310/tlin1021a-q1-mcu-i-o-protection

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD1LIN24-Q1ESD761-Q1、ESD2CAN24-Q1

工具/软件:

我们 在其中一块汽车板上使用 TLIN1021ADRQ1。 一位客户报告更换汽车蓄电池后相关功能丢失。 然后、我们确定连接到  TLIN1021ADRQ1 的 I/O 引脚上的 MCU 已损坏。 在这种情况下、添加到设计中的 ESD 保护器件可以避免此类问题? 如果是、则应将其添加到 MCU I/O 引脚或连接器附近的 Lin 输入端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    是的、您可以在 LIN 上添加 ESD 保护(我们通常建议使用 ESD1LIN24-Q1)、使其尽可能靠近外部入口点/连接器、因为这应该是在将高能脉冲耦合到 PCB 并到达 MCU 之前停止高能脉冲的主要位置。  如果存在长/非屏蔽布线、也可以在 MCU 的 I/O 中包含次级/可选保护。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我是否可以将 ESD761-Q1 用于 LIN、CAN 和 MCU GPIO 保护以减小 BOM 尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    如果系统正常、则可以使用较低的浪涌/ESD 等级。

    因此、ESD761-Q1 似乎适用于 MCU GPIO。 但是、进一步注意 、它 对于恶劣的汽车环境/车辆连接器可能不太稳健、建议将 ESD1LIN24-Q1 用于 LIN。

    对于 CAN、建议使用双通道 ESD、并建议将 ESD2CAN24-Q1 用作 ESD761-Q1、实际上似乎会增加 BOM 数量和布线复杂性、谢谢。

    此致、

    Michael。