This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S480-Q1:CC/SBU 引脚是否可互换?

Guru**** 2926020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575813/tpd4s480-q1-are-cc-sbu-pins-interchangeable

器件型号:TPD4S480-Q1


工具/软件:

查看数据表 PG 11 的方框图、SBU 和 CC 的两个部分看起来相同。

CC1/CC2 和 SBU1/SBU2 引脚是否可互换?  我可以根据需要分配信号来协助进行 PCB 布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不是。  它们具有不同的 OVP 阈值。

    请注意、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  澄清一下 — 您可以交换 CC1 和 CC2。  但不能将 CC 信号交换为 SBU 信号。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我猜这就是你的意思。

    谢谢