This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1EVM:如何在接收到 DVP 数据后 933 检查收集的数据

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575066/ds90ub933-q1evm-how-to-check-the-collect-data-by-933-after-receive-the-dvp-data

器件型号:DS90UB933-Q1EVM


工具/软件:

主席女士、你好

现在,我们已经建立了一个测试框架,在这个框架中,首先 Seneor 以 DVP 形式输出图像数据,通过使用 DS90UB933EVM 和 DS90UB960EVM 来实现最终的 MIPI 输出。 但是、从 收集的示波器 MIPI 输出结果中可以看出、存在像素丢失的情况。  

我们使用了 960EVM 图形发生器模式 、消除了从 960 输出到示波器部分中可能出现损耗的情况。 现在、我们怀疑从 DVP 输出到 DS90UB933EVM 的部分中存在像素丢失。 我想问、933EVM 是否具有查看接收到的 DVP 数据的功能、另一个函数将数据输入与  DS90UB933EVM 进行比较、并将转换后的 数据与 DS90UB960EVM 进行比较。

我将我的寄存器设置附在下面、如果有一些需要修改、也请告诉我、非常感谢。

寄存器数据名称
0x0000 0x7A I2C_DEVICE_ID
0x0001 0x00 RESET_CTL
0x0002 0x1E GENERAL_CFG
0x0003 0x40 REV_MASK_ID
0x0004 0xD0 DEVICE_STS
0x0005 0x01 PAR_ERR_THOLD_HI
0x0006 0x00 PAR_ERR_THOLD_LO
0x0007 0xFE BCC_WATCHDOG_CONTROL
0x0008 0x1C I2C_CONTROL_1
0x0009 0x10 I2C_CONTROL_2
0x000A 0x7A SCL_HIGH_TIME
0x000B 0x7A SCL_LOW_TIME
0x000C 0x02 RX_PORT_CTL
0x000D 0xB9 IO_CTL
0x000E 0x00 GPIO_PIN_STS
0x000F 0xFF GPIO_INPUT_CTL
0x0010 0x00 GPIO0_PIN_CTL
0x0011 0x00 GPIO1_PIN_CTL
0x0012 0x00 GPIO2_PIN_CTL
0x0013 0x00 GPIO3_PIN_CTL
0x0014 0x00 GPIO4_PIN_CTL
0x0015 0x00 GPIO5_PIN_CTL
0x0016 0x00 GPIO6_PIN_CTL
0x0017 0x00 GPIO7_PIN_CTL
0x0018 0x00 FS_CTL
0x0019 0x00 FS_HIGH_TIME_1
0x001A 0x00 FS_HIGH_TIME_0
0x001B 0x00 FS_LOW_TIME_1
0x001C 0x00 FS_LOW_TIME_0
0x001D 0x00 MAX_FRM_HI
0x001E 0x04 MAX_FRM_LO
0x001F 0x05 CSI_PLL_CTL
0x0020 0xD2 FWD_CTL1
0x0021 0x03 FWD_CTL2
0x0022 0x08 FWD_STS
0x0023 0x00 INTERRUPT_CTL
0x0024 0x00 INTERRUPT_STS
0x0025 0x00 TS_CONFIG
0x0026 0x00 TS_CONTROL
0x0027 0x00 TS_LINE_HI
0x0028 0x00 TS_LINE_LO
0x0029 0x00 TS_STATUS
0x002A 0x00 TIMEOUT_P0_RHI
0x002B 0x00 TIMEOUT_P0_LO
0x002C 0x00 TIMEOUT_P1_HI
0x002D 0x00 TIMEOUT_P1_LO
0x002E 0x00 TIMEOUT_P2_HI
0x002F 0x00 TIMEOUT_P2_LO
0x0030 0x00 TIMEOUT_P3_HI
0x0031 0x00 TIMEOUT_P3_LO
0x0032 0x00 CSI_PORT_SEL
0x0033 0x02 CSI_CTL
0x0034 0x00 CSI_CTL2
0x0035 0x00 CSI_STS
0x0036 0x00 CSI_TX_ICR
0x0037 0x00 CSI_TX_ISR
0x0041 0xA9 SFILTER_CFG
0x0042 0x71 AEQ_CTL
0x0043 0x01 AEQ_ERR_THOLD
0x0046 0x20 BCC_ERR_CTL
0x0047 0x00 BCC_STATUS
0x004A 0x10 FPD3_CAP
0x004B 0x12 RAW_EMBED_DTYPE
0x004C 0x00 FPD3_PORT_SEL
0x004D 0x00 RX_PORT_STS1
0x004E 0x02 RX_PORT_STS2
0x004F 0x00 RX_FREQ_HIGH
0x0050 0x00 RX_FREQ_LOW
0x0051 0x00 SENSOR_STS_0
0x0052 0x00 SENSOR_STS_1
0x0053 0x00 SENSOR_STS_2
0x0054 0x00 SENSOR_STS_3
0x0055 0x00 RX_PAR_ERR_HI
0x0056 0x00 RX_PAR_ERR_LO
0x0057 0x00 BIST_ERR_COUNT
0x0058 0x18 BCC_CONFIG
0x0059 0x00 DATAPATH_CTL1
0x005B 0x00 SER_ID
0x005C 0x00 SER_ALIAS_ID
0x005D 0x00 TARGET_ID_0
0x005E 0x00 TARGET_ID_1
0x005F 0x00 TARGET_ID_2
0x0060 0x00 TARGET_ID_3
0x0061 0x00 TARGET_ID_4
0x0062 0x00 TARGET_ID_5
0x0063 0x00 TARGET_ID_6
0x0064 0x00 TARGET_ID_7
0x0065 0x00 TARGET_ALIAS_0
0x0066 0x00 TARGET_ALIAS_1
0x0067 0x00 TARGET_ALIAS_2
0x0068 0x00 TARGET_ALIAS_3
0x0069 0x00 TARGET_ALIAS_4
0x006A 0x00 TARGET_ALIAS_5
0x006B 0x00 TARGET_ALIAS_6
0x006C 0x00 TARGET_ALIAS_7
0x006D 0x7D PORT_CONFIG
0x006E 0x88 BC_GPIO_CTL0
0x006F 0x88 BC_GPIO_CTL1
0x0070 0x2B RAW10_ID
0x0071 0x2C RAW12_ID
0x0072 0x00 CSI_VC_MAP
0x0073 0x00 LINE_COUNT_1
0x0074 0x00 LINE_COUNT_0
0x0075 0x00 LINE_LEN_1
0x0076 0x00 LINE_LEN_0
0x0077 0xC5 FREQ_DET_CTL
0x0078 0x00 Mailbox_0
0x0079 0x01 Mailbox_1
0x007A 0x00 CSI_RX_STS
0x007B 0x00 CSI_ERR_COUNTER
0x007C 0x20 PORT_CONFIG2
0x007D 0x00 PORT_PASS_CTL
0x007E 0x00 SEN_INT_RISE_CTL
0x007F 0x00 SEN_INT_FALL_CTL
0x0090 0x00 保留
0x0091 0x00 CSI0_FRAME_COUNT_LO
0x0092 0x00 CSI0_FRAME_ERR_COUNT_HI
0x0093 0x00 CSI0_FRAME_ERR_COUNT_LO
0x0094 0x00 CSI0_LINE_COUNT_HI
0x0095 0x00 CSI0_LINE_COUNT_LO
0x0096 0x00 CSI0_LINE_ERR_COUNT_HI
0x0097 0x00 CSI0_LINE_ERR_COUNT_LO
0x0098 0x1A CSI1_FRAME_COUNT_HI
0x0099 0x06 CSI1_FRAME_COUNT_LO
0x009A 0x01 CSI1_FRAME_ERR_COUNT_HI
0x009B 0x7F CSI1_FRAME_ERR_COUNT_LO
0x009C 0xFF CSI1_LINE_COUNT_HI
0x009D 0xFF CSI1_LINE_COUNT_LO
0x009E 0xFF CSI1_LINE_ERR_COUNT_HI
0x009F 0xFF CSI1_LINE_ERR_COUNT_LO
0x00A5 0x1C REFCLK_FREQ
0x00B0 0x02 IND_ACC_CTL
0x00B1 0x1F IND_ACC_ADDR
0x00B2 0x00 IND_ACC_DATA
0x00B3 0x08 BIST_CTL
0x00B6 0x18 PAR_ERR_CTRL
0x00B8 0xFD MODE_IDX_STS
0x00B9 0x33 LINK_ERROR_COUNT
0x00BA 0x83 FPD3_ENC_CTL
0x00BC 0x80 FV_MIN_TIME
0x00BE 0x00 GPIO_PD_CTL
0x00D0 0x00 PORT_DEBUG
0x00D2 0x94 AEQ_CTL2
0x00D3 0x09 AEQ_STATUS
0x00D4 0x23 ADAPTIVE_EQ_BYPASS
0x00D5 0xF2 AEQ_MIN_MAX
0x00D6 0x00 SFILTER_STS_0
0x00D7 0x00 SFILTER_STS_1
0x00D8 0x00 PORT_ICR_HI
0x00D9 0x00 PORT_ICR_LO
0x00DA 0x00 PORT_ISR_HI
0x00DB 0x00 PORT_ISR_LO
0x00DC 0x00 FC_GPIO_STS
0x00DD 0x00 FC_GPIO_ICR
0x00DE 0x00 SEN_INT_RISE_STS
0x00DF 0x00 SEN_INT_FALL_STS
0x00F0 0x5F FPD3_RX_ID0
0x00F1 0x55 FPD3_RX_ID1
0x00F2 0x42 FPD3_RX_ID2
0x00F3 0x39 FPD3_RX_ID3
0x00F4 0x36 FPD3_RX_ID4
0x00F5 0x30 FPD3_RX_ID5
0x00F8 0x00 I2C_RX0_ID
0x00F9 0x00 I2C_RX1_ID
0x00FA 0x00 I2C_RX2_ID
0x00FB 0x00 I2C_RX3_ID

此致、

Gong Bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong Bin:

    933 接收到的 DVP 数据可以直接从成像仪输出端探测。 探测 933 输出的 FPD 编码数据不太有用。 960 上有多个错误/状态寄存器、可以检查是否存在 任何问题。

    我在寄存器 0x0c 中看到、RX 端口 1 已启用。 您能否确认 933 连接到 RX 端口 1?

    我看到寄存器 0x4c=0x00、它指示寄存器读取目标 RX 端口 0 寄存器组。 我看到 0x4d=0x00 表示未锁定、0x4e=0x02 表示未检测到 FPD 时钟。 如果没有串行器连接到 RX 端口 0、这会有意义。 遗憾的是、由于选择了不正确的 RX 端口、我无法从该寄存器转储中真正检查配置或状态。

    您能与我分享以下信息来协助进行调试吗?

    • 您正在使用的成像仪的视频参数是什么? 使用的视频格式是什么?
    • 您能否共享 960 和 933 的初始化脚本? 我想回顾一下。
    • 初始化完成后、您是否能够以 1 秒的间隔重复读取以下错误/状态寄存器? 了解任何错误是连续发生还是短脉冲发生、这将很有帮助。
      • 960:首先写入 0x4c=0x12 以选择 RX 端口 1。 读取 0x4d、0x4e、0x55、0x56、0x73-76、 0x7A、0x7B、0x90-0x9f。
      • 933:读取 0x0a-0x0c。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong Bin:

    感谢您的 详细答复。

    寄存器读取会在第一次回读时在寄存器 0x4E 中指示多个错误。 请注意、这是预期行为、因为在初始化期间会标记许多错误。 第一次回读会清除这些错误。

    第一次回读后、960 或 933 寄存器中没有标记错误。 960 寄存器 0x4D=0x41 表示存在稳定锁定、但接收器输入不符合通过标准。 在您的配置中可以看到寄存器 0x7D=0x03、这意味着 PASS 仅在接收到 3 个有效帧后生效。  您是否可以尝试将其更改为 0x7D=0x00、以查看这样是否解决了问题?

    寄存器 0x73-0x76 中的计数器表示 960 RX 端口检测到 25 行/帧和 3 字节/行。 对于典型的成像仪、这些值似乎不正确。 您正在使用什么成像仪?它如何连接到 933EVM? 您能否仔细检查成像仪配置是否正确?

    我在配置中看到 0x71=0x2C、这意味着 960 会将输入数据解码为 RAW12 格式。 您能否确认这是否是正确的视频格式? 如果使用不同的格式、则需要更改该值。

    您的成像仪是否使用嵌入式线路? 如果是、可能需要更改寄存器 0x4B 中的配置。

    此致、

    Lucas