This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:逻辑侧的输出驱动

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575603/am26c32-output-drive-on-logic-side

器件型号:AM26C32


工具/软件:

这也适用于其他 RS485 接收器 IC、例如 65C1168。

我注意到、逻辑侧(不是线路驱动器侧)的输出驱动是非对称的。 数据表引用了 Vcc=5V 时 VHI=3.8V、VLO=0.2V。 近似于一个电阻器、即高侧 200Ω 和低侧 33Ω。 这有什么原因吗? 还有更多对称器件吗?

我问的原因是我将 PDM 信号转回到模拟信号、接收器输出上的简单 2 极滤波器似乎是最简单的方法、但它需要一个对称驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到逻辑侧(而不是线路驱动器侧)的输出驱动器是不对称的。 数据表引用了 Vcc=5V 时 VHI=3.8V、VLO=0.2V。 近似于一个电阻器、即高侧 200Ω 和低侧 33Ω。 这有什么原因吗? 是否有更多对称设备?

    对于我见过的大多数 TTL CMOS 驱动器来说、情况通常都是如此。  从行业角度来看、制造 NMOS 比 PMOS 便宜(掺杂工艺需要更多的表面积来创建与 NMOS 具有相同 Ron 的 PMOS、因为从物理角度来看、“孔“比“负电荷“大得多)。

     如果您想尝试使另一个器件更加对称、可以尝试将另一个器件放置在输出前面、例如具有上升/下降时间加速器的推挽电平转换器。  

    - Bobby