This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:有关 DS90UB933/934 的一些问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569405/ds90ub934-q1-some-questions-about-ds90ub933-934

器件型号:DS90UB934-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助回答以下问题。

谢谢。

1、 UB933 与 UB934 之间的连接出现故障、PASS 和 LOCK 都处于低电平。 对于该问题、我可以检查几点?

2.如何设置 8 位的输入模式?

3. UB934 是否支持除原始格式之外的任何其他格式、例如 YUV、...?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您提出这个问题。 能否分享一些有关测试设置的详细信息? 在视频格式方面、无论数据类型如何、UB934 都可以输出 UB933 和相应传感器发送的数据。  

    对于这些器件、模式通过解串器的 strap 配置引脚进行配置、并通过反向通道加载到串行器。 在这种情况下、链路将处于 RAW12 LF、RAW12 HF 或 RAW10 模式。 如果需要 8 位输入模式、则可以使用 RAW10。 这一点非常重要、因为当使用 CSI-2 解串器时、必须定义 8 位视频格式(为 RAW10 的高或低 8 位)才能将该视频流覆盖为 CSI-2 格式。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    另一个问题、作为数据表、PCLK 频率仅支持 MIN。 在 12 位和 10 位模式下 37.5 或 50MHz 的频率。

    客户使用 AVS7150、  图像传感器仅提供较低的 37.125MHz PCLK、会发生什么问题?  

    是否有办法调整 UB933 或 UB934 来支持这种 PCLK?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您能否分享  AVS7150 是 使用 PCLK 模式还是外部振荡器运行、如下所示? 该传感器的输出是 8 位、10 位还是 12 位?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    现在、客户使用 PCLK 模式、传感器输出为 8 位模式。

    如果传感器无法提供低于 375.MHz 的 PCLK、仍需要检查支持问题!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    突出显示的 PCLK 频率低于器件的建议运行条件。 我们无法保证链路性能超出数据表指定范围。

    此致、

    Thomas