This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:EOL 产品的替代解决方案

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114, SN65LVCP1414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576454/sn65lvcp114-alternative-solutions-for-eol-products

器件型号:SN65LVCP114
主题:SN65LVCP1414 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

 SN65LVCP114ZJA 将进入 EOL 阶段、因此我们是否有替代解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    可以在以太网重定时器,转接驱动器和多路复用器 — 缓冲器页面上找到我们产品系列的细分:

    我没有看到 SN65LVCP114 恰好为 1:1 的任何内容、因此您可能需要组合几个芯片才能获得相同的功能。 例如 SN65LVCP1414 和多路复用器。

    此致、

    Shane