This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:OVERCUR*z 信号的最小脉冲长度

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576736/tusb8041-minimal-pulse-length-for-overcur-z-signal

器件型号:TUSB8041


工具/软件:

OVERCUR*z 信号需要多长时间保持低电平、集线器才能正确检测到该信号?  数据表中没有指定此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janick:

     OVERCURz 的最小脉冲长度约为 1ms。

    此致

    Brian