This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:咨询 TI NXP PCA9665PW、118 替代产品

Guru**** 2948450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576558/tcal9538-inquiry-about-ti-replacement-for-nxp-pca9665pw-118

部件号:TCAL9538
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具/软件:

您好:

请建议使用 TI 替代 NXP PCA9665PW、118。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我们不会直接替换此器件。  

     https://www.ti.com/lit/ds/slls405c/slls405c.pdf 之类的内容

    TL16C752B 是一款到并行输出收发器的旧器件 UART。 我知道您需要 I2C 来实现并行输出。  

    转向诸如 MSPm0 之类的 MCU 是否可在此处用作次要选项? MSPM0C1104? 您可以对器件进行编程以接收 I2C 并在 8 个 GPIO 上输出并行数据?  

    此致、

    Tyler