This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:数据表中的输入漏电流规格

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576399/pca9306-input-leakage-current-spec-in-datasheet

部件号:PCA9306


工具/软件:

您好:

数据表未指定当 Vin = 0V 和 EN = 0 时的输入漏电流是多少。 您是否可以帮助指定此用例?  

我有一个设计、其中 I2C SDA2/SCL2 上拉至处于开启状态的 3.3V 电源轨、而 VREF2、VREF1 和 EN 关闭。

我想知道在这种状态下是否可以保证内部 FET 的高阻抗状态、以及输入漏电流规格是否适用于这种情况。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madeleine:

    输入漏电流规格 IIH 应足够大。  

    由于 VI = 3.3V、即< 5V、您可以假设电流泄漏小于 5uA。 由于 5V 是较大的电源、因此 3.3V 的泄漏电流将小于 5uA 的最大规格。  

    此致、

    Tyler