This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ATE 和 DS125DF1610 之间的 I2C 通信存在问题。

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575605/ds125df1610-we-are-facing-an-issue-with-i2c-communication-between-the-ate-and-the-ds125df1610

部件号:DS125DF1610


工具/软件:

尊敬的专家:

我们从 ATE 和 DS125DF1610 测量了波形。 DS125DF1610 是使用 SigCon 进行配置的、结果如下:

  • SigCon
    • 频率:~320kHz
    • SDA/SCL 延迟:1.2µs
    • 8 位之后观察到 ACK
  • ATE
    • 频率:~320kHz
    • SDA/SCL 延迟:1.5µs
    • 8 位后未观察到 ACK

如您所见、当通过 SigCon 配置时、DS125DF1610 会以 ACK 进行响应、但不会在通过 ATE 访问时进行响应。 这可能是由于设置问题或时序不匹配造成的? 如有任何建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否验证 DS125DF1610 是否在 ATE 上设置为正确的 I2C 地址? 您能否确保器件通电时 ATE 不会向 ADDR 引脚发送任何电压? 如果是、i2c 地址可能会发生更改。 您是否使用 ATE 尝试了器件上所有可用的 i2c 地址?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  J:

    是的、我尝试使用 I2C 地址 0x30 和仅已连接 J88 (SCL/SDA) ATE 的输入。

    我们的硬件设置允许 SigCon 连接到 DS125DF1610。

    向发送信号时是否需要进行任何设置 J88 例如其他引脚上需要上拉电阻器?

    我们要确认:
    是 I2C 传输总量 25 位 、包括:

    • (8 位+ ACK) 地址、
    • 16 位 提供寄存器编号和数据、以及
    • (1 位+ ACK) 计算读/写位?

    SigCon 波:  

    ATE 波形:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用  DS125DF1610 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如用户指南中所述、J215 只需要上拉电阻:

    [引用 userid=“667738" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575605/ds125df1610-we-are-facing-an-issue-with-i2c-communication-between-the-ate-and-the-ds125df1610/6069829

    我们要确认:
    是 I2C 传输总量 25 位 、包括:

    • (8 位+ ACK) 地址、
    • 16 位 提供寄存器编号和数据、以及
    • (1 位+ ACK) 计算读/写位?
    [/报价]

    我们使用 7 位地址和最后一位来显示 R/W 操作。 这可能会导致 ATE 信号不响应的原因。  

    此外、请检查 EVM 和 ATE 是否共用接地。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    根据用户指南中的下表,我们应该提供7'h18(二进制:)0001100+R/W,而不是 8 位值 00110000?

    是的、EVM 和 ATE 共用一个公共接地、并且 J215 按照用户指南中所述进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您的理解是正确的。  
    对于读取、请尝试 8'h19、这将是 (8'b00011001)、最后一位将是读取位= 1。  

    此致、
    j