This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:使用 32V 电源进行短路测试

Guru**** 2959200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576707/tcan1042hgv-q1-short-circuit-tests-with-32v-supply

器件型号:TCAN1042HGV-Q1


工具/软件:

您好团队:

您是否曾使用 TCAN1042HGV-Q1 32V 电源并最终使用 51uH CMC 进行过任何短路测试?

如果您已完成测试并使用了其他 CMC 和 CAN TX、请也告知我。

如果你有测试结果,如果你能提供给我会很好。 对于 pptx。 请通过邮件发送。

顺便说一下、我已经知道 2008 年的应用手册。 我的问题是电源电压不同。

BR、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    很遗憾、我们没有可分享的测试报告。 但是、我们看到了与应用手册类似的问题、并注意到所使用的 TVS 二极管也起着关键作用。

    因此、 如果系统需要在 32V 下进行 STB 测试、我们不建议使用 TCAN + 33V TVS 二极管、因为外部 TVS 二极管在与 CMC 和 TCAN 器件交互时可能会钳制并导致故障/不同的电压尖峰、而且可能会验证二极管何时移除、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael