This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046AV-Q1:RXD 是受 VCC 输入还是仅受 VIO 影响?

Guru**** 2950130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576473/tcan1046av-q1-is-rxd-impacted-by-vcc-input-or-only-by-vio

器件型号:TCAN1046AV-Q1


工具/软件:

尊敬的 CAN 专家:-

我的客户正在测试睡眠模式和通过 CAN 收发器实现的反向唤醒。 当 VCC 关断时、他们看到 RXD 在下降、但器件的方框图显示 RXD 是 VIO 的函数。 VCC 与 RXD 之间是否存在关系?

谢谢

Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    是的、RXD 从 CANH 和 CANL 获取其输入。 VCC 的 CANH 和 CANL 功能。 因此、该器件需要 VCC 才能正常运行。

    这意味着 I/O 引脚有效阈值基于 VIO I.E.、VIH/VIL 例如将基于 VIO、但 VCC 仍是器件整体运行所必需的、谢谢。

    此致、

    Michael。