This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62lx 是否支持 TSN 功能

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571259/am62l-processor-sdk-does-the-am62lx-support-tsn-functionality

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK


工具/软件:

按照中的说明进行 TSN 功能测试时

3.2.8.3.2.含 CPSW 的 TSN—适用于 AM62L 的 Linux SDK 文档

除 PTP 之外的所有功能在执行命令“ethtool --set-priv-flags eth0 p0-rx-type-rcroll off“后均无法通信。 是否在 am62lx 上执行了 TSN 相关功能测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yi Wang、

    ]除 PTP 外的所有功能在执行命令“ethtool --set-priv-flags eth0 p0-rx-ptype-rcroll off“后均无法通信。 是否在 am62lx 上执行了 TSN 相关功能测试?

    您能否分享执行“ethtool --set-priv-flags eth0 p0-rx-type-rcroll off“后看到的故障日志? AM62Lx 中可能尚未专门验证 TSN 相关功能(我还将在内部仔细检查)、因此可能存在潜在错误。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请问您使用的是哪个 Linux SDK 版本?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daolin、

    是  11.00.15.05

    - Yi Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Wang:  

    SDK 11.00.15.05 上似乎存在多个错误、这些错误已在最近发布的 SDK 11.01 上得到修复。 根据内部测试日志、我可以看到、即使在执行 “ethtool --set-priv-flags eth0 p0-rx-ptype-rroll off“后、SDK 11.01 上的 PTP、TAS 和 IET 测试也应该通过。  

    如果可以、请  尝试 www.ti.com/.../11.01.16.13、查看是否出现同样的问题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、道林

    好的、我们将尝试、谢谢!

    - Yi Wang