This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:降速至 100BASE-T1?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576266/dp83tg720s-q1-downspeed-to-100base-t1

器件型号:DP83TG720S-Q1


工具/软件:

DP83TG720S-Q1 是否支持 100BASE-T1?    数据表指出“引脚兼容“与 TI 的 100Base-T1 1000BASE-T1 器件是否已降速至 100BASE-T1。   或者、我们是否必须切换物理器件(更改 BOM)才能支持不同的速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     DP83TG720S-Q1 本身不支持 100BASE-T1。 但是、引脚布局与 TI 100BASE-T1 PHY 兼容。 该设计允许两个 PHY 在同一 PCB 板上使用、只需对元件进行少量更改。 有关这些器件之间的引脚比较、请参阅数据表的表 7-3。 有关设计支持这两种器件的系统的更多信息、请参阅应用手册 SNLA370A。

    此致、

    GREG