This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:时序/上电异常?

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575827/dp83tg720s-q1-timing-power-up-anomaly

器件型号:DP83TG720S-Q1


工具/软件:

您好、

我收到了来自客户的一个有关加电异常的问题。 我已经包括了问题和他们看到的内容的屏幕截图。  

提前感谢您的帮助、如果您有任何后续问题、请告知我。

上电时、3.3V 电源轨在 RESET_N 通过微控制器设置为高电平时开始斜升。 这是否是 PHY 可接受的上电序列? 或者、在 VDDIO 电源稳定之前、RESET_N 是否需要保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:

    建议将 RESET_N 保持低电平、直到 VDDIO 电源稳定为止。  

    此致、

    GREG