This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:在仅禁用 USB3.0 下行端口或强制集线器在 2.0 模式下工作时需要帮助

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576782/tusb8041-need-help-in-disabling-only-the-usb3-0-downstream-ports-or-forcing-the-hub-to-work-in-2-0-mode

器件型号:TUSB8041


工具/软件:

您好、

在采用 TUSB8041 USB 集线器和 Qualcomm SoC 的硬件上、我们的下行外设仅使用 USB 2.0。 系统正在运行 OpenWrt。 我们观察到端口间歇性断开连接、并认为这是由与 USB 3.0 物理连接相关的信号冲突引起的。 I²C 可以使用软件命令还是 I ² C 配置方法来强制 TUSB8041 进入仅 USB 2.0 模式、或者这是仅硬件配置吗?

此致、

Aheesa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aheesa:

      您可以根据下表使用 EEPROM 或 SMBus 禁用 USB3 端口。

      请使用 TUSB8041A 、而不是 TUSB8041。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    关于 TUSB8041A、我们知道 I2C 配置是一个选项。 但是、我们的设计未包含到集线器的 I2C 总线连接。 因此、我们需要知道在集线器保持物理连接的情况下、禁用来自主机的 USB 3.0 上行接口是否会强制集线器在 USB 2.0 模式下运行。 如果是、在此禁用 SuperSpeed 模式下、USB 3.1 下行引脚的状态将是什么?

    谢谢、

    Aheesa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aheesa:

     如果您可以禁用来自主机或 SOC 的 USB3 上行端口、则 TUSB8041 将充当 USB2 集线器。

    好极了

    Brian