This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 软件支持

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577234/tmds1204-hdmi-software-suppport

器件型号:TMDS1204


HiTeam、

我在 IC 中使用 TMDS1204IRNQR 来实现 HDMI 输入和输出接口。  

  1. IC 是否支持任何驱动程序?
  2. 您能否说明可通过此 IC 的 μ I²C 接口控制或监控的功能和操作?

谢谢、

Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shifali N

    TMDS1204 无需驱动器支持。

    TMDS1204 可使用引脚搭接或 I2C 模式进行配置。 I2C 模式提供与引脚搭接模式相同的控制功能、但粒度更高。 例如、引脚搭接模式为所有通道提供全局 EQ 控制、而 I2C 模式为单个通道提供 EQ 控制。

    谢谢

    David