This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:USB 端口电源启用/禁用行为所需的阐释

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573267/tusb2046i-clarification-required-on-usb-port-power-enable-disable-behavior



工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在使用 TUSB2046IBVF 和 TPS2062DGNR。 我们观察到、仅在检测到上行端口时才启用下行端口的 USB 电源。 但是、即使在断开上行端口后、电源也会保持启用状态。 我们期望在移除上行端口后、应禁用端口电源。 您能否说明在这种情况下如何控制或启用/禁用端口电源?  上行端口断开时、是否可以禁用下行端口电源?

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这似乎是自供电模式与总线供电模式的一个问题。  

    在自供电模式下、集线器由外部电源供电、并独立于上行连接向下行端口提供 Vbus。  

    在总线供电模式下、集线器由上行连接供电、进入 DS 端口的电源将由上行连接决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们 以自供电模式运行。 该问题提到、在自供电模式下、VBUS 独立于上行端口提供给下行端口。 不过、在我们的情况下、下行端口在连接上行端口之前保持未通电状态。 在自供电模式下、是否预计会出现此行为?

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在连接上游之前、下游端口保持未通电状态。
    我们观察到、仅当检测到上游端口时、才启用下游端口的 USB 电源。 但是、即使上行端口断开连接、电源仍保持启用状态。

    连接和/或断开上行端口时、是否为下行端口供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    下游端口上的电源仅在连接上行端口时启用、即使上行端口断开连接也保持启用状态。 但为了在下游启用电源、必须至少连接一次上游。

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将联系我们的系统工程师、了解这是否为预期行为。

    我还会尝试在实验室中重新创建、但我们的大多数设备已在使用中、因此可能需要 1-2 天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、这里期望的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    如果禁用了上行端口、我们预计应禁用下行端口(即下行端口应始终与上行端口存在依赖关系)。

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、最好的系统实现是总线供电而不是自供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。