This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221AQRSERQ1_ Data_signal_pin 交换可

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576043/ts3usb221a-ts3usb221aqrserq1_-data_signal_pin-swapping-possible

器件型号:TS3USB221A


工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计 TS3USB221AQRSERQ1 中使用此器件、我们想知道 D+、D-引脚交换可能存在、

引脚 1-D+  ->连接到 D-

引脚 2 D->  连接到 D+

允许进行上述引脚映射。 互换了吗

谢谢、
Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果换用、是否会出现任何问题、如数据传输不一致或检测问题??

    提前感谢、我们正在寻找即时解决调试问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

     TS3USB221AQRSERQ1 是无源多路复用器、因此交换信号和引脚从角度来说不会有任何区别。  

    此布线不会出现问题。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们的 USB 检测存在问题、因此只能在一个方向上检测器件。 仅限 CC1 侧。

    还附上了原理图以供参考。

    我们使用 CC 逻辑控制器和 Type-C 连接器的超高速多路复用器。

    请告诉我们建议和调试步骤。

    此致、
    Sathya Priya N